This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:它是否能够支持到 I2S 接口的两个同步模拟立体声通道?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC34, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354565/tlv320aic3204-can-it-support-two-simultaneous-analog-stereo-channels-to-the-i2s-interface

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC34PCM3168A

我们重新设计了一个设计、该设计将两个单独的 TLV320AIC23BIRHD 器件用于一个双通道视频编码器。  我们将 TLV320AIC3204用于单通道编码器、但它可以  通过将两个单独的 R/L 单端音频输入通道多路复用到 I2S 数字输出来替代两个 TLV320AIC23BIRHD 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、AIC3204是立体声编解码器、具有左右 ADC。 这两个 ADC 采样的信号均表示为 I2S 输出的左右通道。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、它是否可以处理两个单独的立体声模拟输入通道(2 x L/R)、并将它们传输到具有两个非混合但多路复用通道的单个数字接口、以便处理器可以分离通道1 (L/R)和通道2 (L/R) 音频数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的澄清。 不幸的是、混合是唯一的选择。 该器件只有一对立体声 ADC、这意味着它仅限于两个通道。 唯一的选择是将第一个对和第二个对混合成一个立体声对(通道1 = L1 + R1;通道2 = L2 + R2)。 否则需要两个编解码器。  

    基于数字->模拟输出要求的一个替代方法是使用4通道 ADC、我们对此有几个选择。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个设计中、我们使用了 tlv320aic34、该选项对于该应用在功能上较为匹配。  遗憾的是、当数据从一个通道输入、而音频从另一个通道输入时、发现存在串扰问题。  除非已更新裸片以解决该问题、否则我将在此设计中使用两个立体声编解码器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    由于 AIC34是一款相当旧的设备、因此尚未对其进行任何更新。  

    PCM3168A 还有另一个受欢迎的选项、因为它具有多通道功能。 通道数可能略为过度、但使用一个编解码器与两个编解码器可能节省了成本。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电路板空间宝贵、两个 AIC3204比 PCM3168A 使用的空间更小。   感谢您的帮助。