This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频论坛

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1796, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354606/audio-forum

器件型号:TAD5212
主题中讨论的其他器件:PCM1796

尊敬的制造商:

我想使用 TAD5212代替 PCM1796 + TPA6120、因为该器件集成了功率放大器。

因此、我想知道 与这两个分量相比、我是否具有同样的 SNR 并且噪声非常低?

此外,我还想知道演示板的可用性以及产品何时将进行大规模生产?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然这两个 IC 的 SNR 并不完全相同、但 它们 非常接近、 TAD5212 适合取代这种组合。 事实上, TAD5212在许多不同的方面都是优越的设备。  请注意、PCM1796是一个电流 DAC、 需要一个 I/V 放大器。  

    您可以访问  TAD5212产品页面并  在硬件开发下(页面的一半)单击请求按钮并填写 获取 TAD5212EVM 评估板的申请表。  

    https://www.ti.com/product/TAD5212

     器件的批量释放将在第三季度末完成、  

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    非常感谢您的回答。

    自从我上周要求开始评估之后,您认为我什么时候可以收到评估演示板?

    谢谢。

    JPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否收到了一封确认电子邮件、您是以谁的姓名和公司的名义申请的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我没有收到电子邮件确认。 我刚刚重试、但未再次收到确认电子邮件

    在响应下方:

    感谢您向德州仪器申请此文件

    您的申请将接受审查 -如果您获得批准、几天后您将收到 TI 发送的一封电子邮件。 如果您需要联系我们、请联系 lpa_audio_support@list.ti.com

    在哪里我可以 传输我的名字和公司的名字,以获得更多的保密?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以  直接向 lpa_audio_support@list.ti.com 发送电子邮件、并查看您的 EVM 申请。

    此致。