This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:音频放大器建议请求

Guru**** 2451850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354936/tas5441-q1-audio-amp-recommendation-request

器件型号:TAS5441-Q1

您好!

我的客户正在寻找符合以下要求的音频放大器 IC。

请在 TI 产品中推荐最合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    备用电池上的电压是多少?

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    将3.2VDC 升压至4.5VDC 或更高、以便器件不会因为 PVDD 上的欠压保护(4.4VDC)而关断。  

    为4欧姆负载提供3W 的功率时、您将需要一个5至6Vdc 电源、具体取决于系统中的损耗。   

    此致。
    格雷格·斯克普特