This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:...

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355505/tas5731m

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

蓝牙模块使用 I2S 总线将音频数据发送到 TAS5731M。
当前的硬件测试结果显示、音量调节是非线性的、当音量键进度条小于50%时、扬声器几乎处于静音状态、且单位的音量变化较小。 当音量大于50%时、音量增量较大、且音量将突然增加。
概括而言、体积键进度和测量体积之间的关系基本上显示呈指数增长。

目前的 iPhone 和 Android 都有这些问题。

从蓝牙模块的原始制造商,我们知道 iPhone 可以校准和调优蓝牙同步协议,而 Android 可以调试硬件或音频 PCM.

调整音量的方法是调整 TAS5731M 寄存器参数。 因此、请查看附件、帮助我们了解如何调整寄存器以实现线性音量

防止电源过载突发

第33页

9.3.11 DRC

设定阈值(T 值)可以限制最大输出。

1. T 值是否有建议值?

2.可以分享同一个原理图设计的 T 值吗?

3.如果不是,你需要产前调试吗?

4.是否需要在第3页中间的表中设置其他参数? 有什么用?

线性音量增加(0-100)

P26

9.3.7 PWM 部分

有关使用 DRC 和 EQ 等音频处理功能的详细说明、请参阅《TAS5731 EVM 用户指南》 www.ti.com/.../slou331a.pdf 、位于 ts = 171411836862-P14、3.5、

1.默认情况下是否自动启用此功能?

2.你能提供 DRC 设置工具吗?

3.您能帮我们调整参数吗?

P49 9.6.8卷寄存器

音量控制寄存器、硬件中为0.5dB、音量是否可以线性增加?

我们想要的效果是人耳听到的音量呈线性增加。

Android 和 iPhone 不断增加他们的蓝牙音乐。

您可以在这些寄存器上设置运行时的容量吗?

P50 9.6.9卷配置寄存器

音量斜坡寄存器、此参数会影响更改音量时的过度影响。

其他问题

1. P62、10.2.1.2.4、图69、上电初始化过程建议的顺序寄存器设置(音量和静音除外)、只能在退出 SD 前设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xu

    客户是否手头有我们的 EVM 板?

    我们建议使用我们与 EVM 板连接的工具来检查体积问题。

    与 BT 连接时、很难确定这是由放大器本身或 BT 问题引起的。

    此外、配置代码是由我们的工具生成的? 还是通过客户手动配置?

    建议使用我们生成配置代码的工具。

    塔克

    杰西