This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3120Q1EVM-PDK:使用 ADC3120Q1EVM-PDK 和 AC-MB DC058 Rev A、带有 PurePath Console v3.2.0

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354109/adc3120q1evm-pdk-using-adc3120q1evm-pdk-and-ac-mb-dc058-rev-a-with-purepath-console-v3-2-0

器件型号:ADC3120Q1EVM-PDK

我想知道是否有命令允许将 ADC 输出转储到"log"中、以便进行保存吗? 谢谢你,菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    遗憾的是、PPC3无法监控或转储 ADC 输出。 可以使用 Audacity 或 Goldwave 等免费软件并通过 USB 从 ADC 录制音频。 然后您就可以保存/监控数据了。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、好的。 感谢您的快速响应。 明显地、我只需要十六进制或十进制 value....no作为音频/听觉记录。 我当时想 I2C 日志/IO 可以实现这一点。 菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    感谢您的澄清、我的确误解了。 不过、答案是相同的。 如果 Audacity 或 Goldwave 能够以十六进制或十进制格式返回数据、我不会感到惊讶。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、好的...谢谢。