This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:关于输出电流限制和电阻值。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354879/pcm5242-about-output-current-limited-and-the-value-of-resisitor

器件型号:PCM5242

你好
有两个问题想知道。

1.将输出接地是否安全(可能由于错误导致、例如将输出连接到单端放大器、负信号将接地。)
电流的计算结果是2.1Vrms/470R = 4.47ma? 如果是、什么是 PCM5242的安全电流限制?(未损坏)

2.  选择电阻值时是否有参考?(忽略截止频率、因为 可以通过电容设置)它对失真和谐波有何影响? 可以是100R、甚至是10R?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    PCM5242是一个差分 DAC ,这意味着每个输出(P & N) 携带一半的信号 ,通常你必须将其转换为 SE 信号, 然后与输出的另一对一起(在转换这些 到 SE 之后),您有一个2声道立体声信号(左和右,). 在上面的原理图中、您将信号的一半发送到 LP 滤波器、然后发送到 放大器输入。  PCM5242的最小负载电阻为5k Ω,它不能作为独立负载驱动470欧姆。 我不了解 它的内部设计、但我认为它不会损坏、因为芯片中的电流限制应该起作用。

    一般来说,由于截止频率是根据 R 和 C 计算的,因此 fc = 1/2 *π*R*C ,当您选择更小的 R 时,必须增加 给定 Fc 和增益的电容器大小,这可能不是增加电容器大小的理想之选。 同样、对于较大的电容器、  电容器的阻抗(Xc) 较小、 在上电时 、您可能会将器件拉至电流限制状态。  随着频率升高、 RC 电路的输入阻抗会更接近电阻值、如果该值 太 小、可能会加载信号源。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash。
    您能否详细解释一下负载信号源? 如果使用的电阻太小、可以观察到什么数据? 我们使用的是250R、似乎没问题、但不确定长期使用会不会对芯片或性能造成损害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Arash 今天不在办公室、明天会跟你一起跟进。

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、 250R 没有加载 DAC 、因此您应该可以、而且我没有看到任何长期问题。 (如果是个问题、DAC 的输出将崩溃)您仍然有 一个负载连接到该网络。 因此、如果您需要、使用250R 并不是问题。

    此致、

    阿拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、 非常清楚! 非常感谢!