This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:以时钟频率<2MHz 运行3线接口 LM1971M/NOPB

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354667/lm1971-operate-the-3-wire-interface-lm1971m-nopb-with-clock-frequency-2mhz

器件型号:LM1971

团队、您好!

我希望你们做得好。 我们的一个客户询问  LM1971M/NOPB 是否可以在 时钟频率小于2MHz 的情况下运行3线接口? 它们具有不确定性、因为数据表将2MHz 作为一个限值。

您能否确认或提供您对此的反馈?

谢谢你。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    说实话、这是我第一次听说这个 LM1971。
    我将查看此器件的详细信息、并在下周再次提出进一步的意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您是否偶然听说过有关更新的消息?

    提前感谢您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    遗憾的是、除了数据表本身没有其他可供参考的内容、即使是同一文档的较旧版本、也几乎相同、至少在与 fclk 规格相关的方面是如此。

    话虽如此、图15中的规格表和时序图显示支持的最大频率为3MHz、而没有提到下限。 规格表中提到的2MHz 表明这是测试过程中使用的频率、但不一定是下限。
    基于此、我想说可以在2MHz 下运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Ivan。 我将更新客户信息。  

    此致、

    乌斯曼