This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:关于语音激活功能应用

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354283/tlv320adc5120-about-voice-activated-function-application

器件型号:TLV320ADC5120

您好、TI 团队,

其 I2S 从模式是否支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)? 我们希望使用 GPIO1作为到 MCU 的中断信号、以用于语音激活应用。

我们需要双通道平衡模拟输入、以便没有为语音激活中断信号输出保留任何 GPIO,所以我们想要检查 ADC I2S 从模式是否支持 三线制数字音频接口(无需  MCLK)? 如果是这样、我们可以使用 GPIO1进行中断。

他会吗  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的、此器件支持3线数字音频输入。正确的、您可以映射 GPIO 引脚以 同时用作语音检测中断。

    有关原理图、请参考数据表中的图9-1了解建议的电源去耦电容器值。

    我们还建议将 I2C 总线上拉至 IOVDD。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Daveon,非常感谢您的确认。

    是的、我们有两个 用于 I2C SCL 和 SDA 的上拉电阻器、并  在其他页面上为音频输入使用去耦电容器。

    我想和大家再确认一下 I2S CLK、它是否有 语音激活应用需要、目的是在系统待机期间节省功耗、同时仍支持 语音激活功能。

    他会吗

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我可以看到、在低功耗应用中、无需外部时钟即可启用芯片内的 VAD 算法。 '系统重复使用经过调谐的内部振荡器来生成具有所需频率的 ADC 和 DSP 时钟。'

    此处提供更多信息: 使用 TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1中的语音活动检测器(VAD)(修订版 A)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daveon,非常感谢你的极速支持。