This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于推荐范围

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355137/tas2505-about-the-recommended-range

器件型号:TAS2505

大家好、

应用手册指出、必须遵守以下条件。
2.8MHz<DOSP×DAC_FS<6.2MHz
MDAC×DOSR/32≧RC

如果不遵循这些原则、会出现什么问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您能详细说明这个问题吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我在一个帖子的中间发布了这个帖子。
    针对原始问题进行了编辑。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    在任何情况下都应满足这些条件、不建议在不满足这些条件的情况下运行。
    这些条件基本上就是时钟要求、这样器件就可以正确完成每个配置(处理块)模式中包含的所有处理过程。
    具体问题可能是随机噪音、输出端不完整或采样缺失等。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师