This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:原理图审阅:未检测到 RCA 输出/极低

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C, OPA4353, PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352188/pcm2903c-schematic-review-rca-output-not-detected-quite-low

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件:PCM2903OPA4353PCM2903EVM-U

你(们)好!

我遇到了一个问题、即在诸如 Monoprice Unity  和 OSD XMP300等专业放大器上无法检测到 RCA 输出。 我与制造商核实过他们的 RCA 输入灵敏度是0.8Vrms 和0.7Vrms、所以我对为什么会发生这种情况有些困惑。 我们遵循了评估套件中针对 PCM2903的设计、输出电平约为0.7Vrms、因此我不知道这会发生的原因。  下面是 我们的原理图中的相关部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、 我已经验证过、放大器可以与其他 RCA 输出一起工作、并将 RCA 输出的音频从我们的器件上循环回 RCA 输入中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您使用的放大器的输入阻抗是多少? PCM2903C 要求线路输出的负载至少为10k Ω。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、我必须与制造商核实。 但是、如果负载小于10千欧、可能会发生什么情况?

    我已经尝试将一个1K Ω 的电阻器直接连接到我的 RCA 输出上、并且只看到了0.11V 的压降(与~70欧姆的输出阻抗一致)。 我预计这不会导致体积显著下降。

    BTW、这似乎与放大器 OEM 各不相同、因为我们的 RCA OUT、Sonos Connect、Wiim 或 Marantz 没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果负载较小、则由输出阻抗形成的分压器有降低放大器看到的音量的风险。 另外、根据放大器拉取的电流类型、您可能会看到您已经测量到的电压降。 但是、由于电流非常低、即使在1k 时也是如此、这可能不是问题。 不过、最好确认放大器的输入阻抗至少为10k、因为这是 TI 可以保证器件大规模性能的最低阻抗。

    如果它在放大器之间变化、那么问题的症结可能在于放大器侧而不是编解码器。 您电路中的 TI 运算放大器属于不同于我自己的团队、但在我送您到他们之前、我想确认您是在测量 PCM2903C 的预期线电压?

    您能否详细说明您在后续文章中提到的回送测试? 我无法将您描述的内容可视化。  

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们实施的设计中、我看到的 Vpp 大约为1.9V 峰峰值或~0.67V rms。 此信号具有0dB 1kHz 信号、带开路负载。

    我在初始响应中提到的回送测试是、我将 PCM2903C 的 RCA 连接回我们产品上相同 PCM2903C 芯片的 RCA 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    明白了。 典型的输出电压为0.6Vccc = 1.98Vpp、所以我认为编解码器的行为与它的预期完全一样、而且您的环回测试可以工作;因此与接口有某种兼容性。 作为预防措施、在研究放大器时、我会记住10千欧的负载要求。

    我将请我们的运算放大器团队(OPA4353专家)接管并检查您的第二个原理图、看看是否有任何东西会干扰放大器。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您是否已在预装器件的情况下使用 PCM2903EVM-U 进行了测试?  

    就在原理图中、我没有看到任何明显的现象、但您能否说明一下您的预期输入和输出信号是什么以及您的实际测量值是什么?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您能解释一下"预先填充的设备"是什么意思吗?

    我们没有真正设计出一个设计的线级为 RCA 输出或输入。 我们注意到、当 Rca 超过0.7Vrms 时、我们开始削波并达到限制、最高只能输出0.6Vrms。

    因此、经过测试、我想我可能有一些线索。 当我将 RCA 输出插入 Monoprice Unity 放大器的 RCA 输入时、我能够获得音频输出。 但是、一旦 RCA 连接器的接地部分接触到母连接器、音频信号就会消失。 我不确定这是不是我们做错的事情或 Monoprice、但这很奇怪。 在串行器中添加接地环路隔离器可完全解决该问题。  

    另外、需要注意的是、我们将 Vcom 线从我们的设计馈送到 RCA 输出。 我想知道接地电位的差异是否会拉高 Vcom 并使运算放大器饱和? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    如果您使用 PCM2903EVM-U 板测试了 Monoprice 单位放大器、请参考: https://www.ti.com/tool/PCM2903EVM-U

    您是否将 RCA 输出直接连接到连接器? 它们在下面圈出了这些输出吗?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我还没有这么做、但我当然可以。 我将告诉您测试是如何进行的。 关于您的问题、是的、我们直接将 RCA 输出连接到连接器。 每个连接器获得 VCOM 和 RCA_OUT_LEFT/RCA_OUT_RIGHT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的确认。 此外、如果可以、当连接器插入一半、然后连接器完全插入时、您能否探测通道 A 和 B 的 IN-、IN+和 OUT? 然后与接地隔离器进行通信?  

    查看运算放大器的行为如何根据这些场景发生变化将会有所帮助。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashley、这是我的测试显示的

    在完全插入之前:

    VCOM:1.6V

    RCA_OUT_LEFT:1.6V +/-信号

    RCA_OUT_RIGHT: 1.6V +-信号

     

    在完全插入之后:

    VCOM:0V

    RCA_OUT_LEFT:0V

    RCA_OUT_RIGHT:0V

     

    在完全插入接地环路隔离器的情况下:

    VCOM:1.6V

    RCA_OUT_LEFT:1.6V +/-信号

    RCA_OUT_RIGHT: 1.6V +-信号

    ——

    VCOM:0V

    RCA_IN_LEFT:0V +-信号

    RCA_IN_RIGHT:0V +-信号

    似乎 Monoprice 放大器正在将 Vcom 降至接地。 这可能是他们的最终设计缺陷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您提供其他测试详细信息。 将 Vcom 拉至地似乎并不奇怪。 您能否帮助提供 RCA_OUT_LEFT、RCA_OUT_RIGHT 和 VCOM 之后的电路原理图? 我正在尝试了解连接器与一次性放大器的电气连接方式以及每个连接的位置。  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCA_OUT_LEFT、RCA_OUT_RIGHT 和 VCOM 直接进入 RCA 物理连接器。 请参阅以下内容:

    这是 我们在本视频中使用的连接器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您提供附加的原理图。 可能出现的情况是、连接器引脚1需要进行 GND 连接、而 VCOM 与之连接(原先为1.6V)、当连接器完全插入后、VCOM 将被拉至 GND。  

    测试该理论的一种方法是断开连接器引脚1 (移除 VCOM 连接)、并将跳线焊接到 GND。 然后 一直插入连接器、查看问题是否得到解决。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 RCA 的典型配置吗? 我的理解是、Vcom 为 RCA 左右信号提供了基准电压。 否则、左右信号将具有1.6V 的直流偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只将 RCA 插孔插入一半、然后在 Monoprice 放大器上可以很好地播放音频、从而证实了这一理论。 我不存在其他放大器的同样问题、因为我需要一半插入才能听到音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    通常、对于 具有三个导体的标准音频插头、连接适用于接地、左声道和右声道。 RCA 连接器的引脚1连接到屏蔽或接地端。  

    我不熟悉单稳态放大器或与之类似的其他放大器、因此无法确定为什么性能会有所不同。 我只能评论一下、如果 VCOM 被拉至接地、 OPA 和很可能的 PCM 器件将不能正常工作。  

    如果更改 VCOM 连接不可行、则需要在设计中使用接地环路隔离器、使 VCOM 保持在1.6V。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利