This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, TPA3255, LM5149, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355790/tas6584-q1-tas6584-q1

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TPA3255LM5149LM5148、LM5148-Q1

我们正在搜索用于汽车48V 轻混合系统的音频放大器和降压直流/直流系统、该系统可以承受60V 的电压、是否有符合要求的器件

(1) 降压 DC/DC :60V 更改为3.3V/3A 开关频率 about2100kHz(输出电压可通过电阻调节)

(2)音频放大器:150W*4通道@48V,可 承载60V

(3)如果没有符合要求的音频放大器、请推荐可将 TAS6584的电压从60V 降压到45V 或 TAS6424的电压从24V 降压的直流/直流控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    TPA3255最大可支持 53.5V PVDD。

    (3)如果没有音频放大器可满足要求,请推荐使用直流/直流控制器,该控制器可以将 TAS6584的电压从60V 降压至45V 或 TAS6424的电压从24V 降压[/报价]

    LM5149 LM5148可以满足您的要求。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、  

    (1) 降压 DC/DC :60V 更改为3.3V/3A 开关频率 about2100kHz(输出电压可由电阻器调节), FET  集成,哪款器件可与之匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我将此线程转移到 BCC 团队、以获取降压器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像一个 WVIN 降压转换器、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看用于3A 应用的 LM708x0-Q1 80V 4A/6A/8A 转换器系列 https://www.ti.com/product/LM70880-Q1。然而、考虑到60V 输入要求、2.1MHz 似乎很高-是否可以接受较低的 Fsw、例如400kHz?

    对于其他应用、请查看 LM5148-Q1 80V 控制器。

    此致、

    时间