This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:当输出有效时具有高本底噪声

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TAD5112, PCM5252, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353922/pcm5252-high-noise-floor-when-output-active

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他器件: PCM5242、TAD5142、TAD5112

你好

我目前正在为我们的音频放大器开发新的 DAC 电路、因为旧的 DAC 已过时。

我们一直在尝试不同的 IC 来处理转换、PCM5252似乎是理想的选择。

我已经设计了一个原型板、并将 LT3042 LDO @ 3.3V 用作电源。 我遵循了一些示例电路、让 DAC 在硬件模式下工作。

我目前遇到的问题是、当启用 I2S 数据但 生成的正弦波为-150dBV 或更低时、本底噪声为-99dBV、约为12uVrms。

禁用 I2S 或启用软静音功能时、输出本底噪声降至约-115dB、这是我的音频分析仪(Quantasylum QA403)所能达到的最低噪声。 这意味着静音功能可以按预期工作。

然而、在播放1kHz 正弦@ 2Vrms 时、测得的99dBv SNR 远低于数据表中描述的114dB。

有人是否知道噪声的来源/来源是什么? 我已尝试使用 LT3042 LDO 和 MIC5202-3.3、但这并没有改变任何噪声。

非常感谢任何帮助!

此致

西蒙·马修斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    您报告的数字与数据表中的数值差别很大。 由于 您未使用官方 EVM 并且是原型板、因此您很可能会遇到电路板问题(布局、接地问题、噪声耦合。 我   也见过电容差导致本底噪声增加。)

    您可以将 PCM5242的 EVM 原理图用作指导(SLAU592A)。 这两个 器件几乎是相同的、因此您可以将其用作指南。  也显示在文档中的布局图层。 另一个 选择  是 获取 5242 EVM、并将其用于 PCM5252、因为引脚排列是相同的。

    您可能  对我们先进的高性能 DAC 新系列感兴趣:  TAD5xxx 家族 y、例如 TAD5142或 TAD5112、来表示一对电极。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash

    使用几乎完全相同的电路板布局、我们测试了另一个 DAC、并且该 IC 在相同配置(I2S 有效、但信号电平尽可能低)下具有-115dB 的本底噪声。 我还查看了 EVM 原理图和布局、得出的结论是、它们几乎与我们的原型相同。 唯一引起我注意的是、EVM 使用的是1.8V 的 DVDD 而不是3V3。 1.8V 由 LDO 生成、而 LDO 由另一个 LDO 的3V3供电。  

    DVDD 与连接至 AVDD 和 CPVDD 的同一3V3电源轨。 这可能是我们看到的噪声的原因吗?
    我在论坛上看到另一篇帖子、该帖子在其定制 PCB 上也存在 PCM5242噪声问题、并且它们也仅使用3V3电源轨。 可能是同一个问题吗?

    您是否建议为 DVDD 使用1V8 LDO 以最大程度地降低噪声、或者这是否应该不会导致这些问题?

    感谢您的答复、检查 EVM 原理图非常有趣!

    此致

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、  

    PCM5252器件的内部数字内核 需要1.8V 电源。 但数据表中的所有曲线图均为 AVDD=DVDD=CPVDD=3.3V。 因此、该器件 应该 与 3.3V 和 1.8V 的 DVDD 配合使用、然而、 如果 LDOO 是片上 LDO 的输出、它需要  一个0.1-µF 去耦电容器、我假设 您已经验证了有一个 电容器、这 没问题。

    我建议尝试为 DVDD 使用1.8V 电压(通过对 LDOO 引脚进行适当去耦) 、或尝试 使用外部1.8V 电源为 LDOO 引脚供电、并将 DVDD 保持在3.3V。 这2个测试应该可以 更好地指示问题的根源。 很可能的问题是电路板布局布线的实际实施或  电源噪声。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、我将关闭此问题、但如果您有任何问题、可以随时打开它。

    此致、

    阿拉什