This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:SPI 模式

Guru**** 2449350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1354785/tac5112-spi-mode

器件型号:TAC5112

请告诉我如何设置 SPI 模式。

请告诉我 SPI 的引脚分配(SCLK、CS、DIN、DOUT)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于 SPI 模式、您需要将 ADDR 直接连接到 AVDD。  

    2.在 SPI 中:

    SCLK:SCL

    CS:GPI1

    DIN:SDA

    DOUT:GPO1

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。