This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:Vref 和 VDD 电容器

Guru**** 2449380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355978/pcm1863-vref-and-vdd-capacitors

器件型号:PCM1863

您好!

我的客户希望 VREF 使用100uF、VDD 使用220uF、因为他们发现这能够提供出色的音频性能。 这些值是否有任何问题?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对 Vref 使用2.2u、对 AVDD 使用10u。

    通常、Vref 由小电流源提供。 较大的电容器意味着 Vref 电源的启动时间很长、因此不建议这么做。

    客户可能发现 PCB 布局不当导致性能不佳、并且较大的 Vref 和 AVDD 电容器 以某种方式掩盖了这一点。