This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:空载运行

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355609/tas6424-q1-operating-without-load

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

团队成员、您好、客户提问:

如果 TAS6424仅在几秒(<5s)无负载和滤波器的情况下运行、是否存在任何问题? 无信号、但直流诊断和 PWM 开启。

本问题的背景。 在 PCB 上有一些选项、这些选项在没有滤波器的情况下组装了通道(未使用通道)、但 SW 在启动期间不知道。
读取配置设置后、SW 会关闭这些通道、但这可能需要长达5秒。

非常感谢和 BR

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    如果您尝试在启用直流诊断且无负载的情况下开启器件、则将不允许该通道播放。  如果在器件处于播放模式后移除负载、应该不会出现任何问题。   

    在"背景"部分:
    具有开路负载的通道将被直流负载诊断视为开路负载。  它们将继续在该通道上运行、直到电源被切断或直流负载诊断中止。  我建议如果通道断开、则应中止直流负载诊断、并且绝不会将该通道置于播放模式。  他们的软件需要足够智能才能知道这一点。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题的措辞可能不是很好,对不起。
    我们想知道对于每次启动时短时间(比如不到5s)都没有填充输出滤波器的输出通道、是否存在任何有关直流诊断、播放状态或静音状态的问题。 在这些情况下、当器件上既没有滤波器、也没有负载时、输出端的 PWM 可能处于活动状态。
    例如、在这种情况下、是否存在损坏器件或延长其寿命的任何风险?

    Br、
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们看不到任何担忧。  如果没有负载、DC 诊断将不允许打开通道。  您必须准备好自举电容器。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢提供的信息。

    Br、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着、在没有自举电容器的情况下、您建议不要退出 Hi-Z 状态?
    Br、
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果能够在没有自举电容器的情况下使器件退出高阻态模式、则会发生过流事件。  它将立即发生故障。  请勿在没有自举电容器的情况下实现。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。 感谢您的澄清!
    Br、
    雅各布