请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5441-Q1 您好!
我的客户想知道能够保证 TAS5441-Q1 3W 输出的所需电压/电流值。
您能否告诉我们3W 输出所需的最低电压/电流规格?

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道能够保证 TAS5441-Q1 3W 输出的所需电压/电流值。
您能否告诉我们3W 输出所需的最低电压/电流规格?

谢谢你。
JH
JH:
可以在我们的 EVM 上计算和测量这一点。 我假设使用4欧姆的负载。 您需要的是功率为3W、THD 为10%。 使用以下公式来确定 Vp。 Vp 为 PVDD 的值。

假设 Rs = 0.2欧姆。 我们可以计算 Vp=5.38Vdc、
使用欧姆定律中的基本功率公式来确定电流。 P=项目*I*R. I = SQRT(P/R) I = SQRT (3/4)= 0.86Arms
此致、
S·格雷格