This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:Hybrid-Pro 与 LM51231_TRK 进行连接

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TIDA-020033, TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356761/tas5825p-hybrid-pro-connect-with-lm51231_trk

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TIDA-020033TAS6584-Q1

您好

我们的项目将 AMP TAS5825P 与升压 IC LM51231Q1结合使用、并利用 TAS5825P_GPIO1通过 LM51231Q1的 TRK 实现 Hybrid-Pro 模式连接。
TAS5825P 和 LM51231Q1的组合是否适用?

由于 LM51231的推荐配对方式是与 AMP TAS6584-Q1配合使用、而来自 TAS6584-Q1的 PWM 通过逆变器输出到 TIDA-020033中的 LM51231、这与 PPC3仿真器中 TAS5825P 的参考电路不同。

我们应该如何设计 LM51231_TRK 和 TAS5825P_Hybrid-Pro 之间的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有理由将汽车升压器件与 TAS5825P 等非汽车器件配合使用? 关于接口、还建议通过反相的 PWM 输出、大多数与 TAS58xx H 类支持的器件配合使用的降压/升压器件将显示电路的反馈引脚直接连接到反馈引脚、但 LM51231不同。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    这是我们的客户做出的选择。

    当输入音量较高时、PVDD 会低于输入音量较低时。

    输入成分为1KHz。

    我们不确定是否合理。 请参考下图。

    和 LM51231电路如下所示

     

    是否有任何需要调整的值? ( AMP PVDD 的项目输出设置为24V)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Showfen:

    由于您使用的是匹配的电阻器、因此请使用此 Excel 表来计算

    H 类 calculation-e2e.xlsx

    此致、
    路易斯