This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:PCM1808-Q1温度范围

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356261/pcm1808-q1-pcm1808-q1-temperature-range

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

团队成员

PCM1808QPWRQ1温度范围

请提供 Rjt,RJC,RJB 参数

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提供了上述带有热阻抗的表格、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCM1808数据表中的表。

    PCM1808-Q1数据表尚未更新
    请提供更新的数据表

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为 PCM1808-Q1使用相同的值、