This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:TAS5624ADDVEVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356775/tas5624a-tas5624addvevm

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

您好:

我们计划使用 TAS5624的 PBTL 模式、但在测试期间、我们发现当引脚21 (M)设置为高电平时、该引脚的输入电流达到700mA。 这超出了我们3.3V 电源的供电能力、会给芯片带来额外的功耗和发热。

如果我们使用 BTL 模式并将 PWM 输入两端并联在一起、然后在通过电感器滤波后将输出端并联、这种设置会不会有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TAS5624A、您需要进行连接后置滤波器以防止对 PBTL 进行前置滤波器。 如果要尝试以单声道配置并联输出、还需要将器件配置为 PBTL。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的明确答复。

    另外、如果我不是通过将 M3设置为高电平来实现 PBTL、而是将两个相同的信号输入到 TAS5624的两个输入、并在 PBTL 中设计输出电路、会出现什么问题?

    谢谢!