This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:使用 TAS2563QFN-EVM 和 PPC3-EVM-MB + TAS2563YBGEVM-DC 时的音频调优模块差异

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357095/tas2563-audio-tuning-module-differences-when-using-tas2563qfn-evm-and-ppc3-evm-mb-tas2563ybgevm-dc

器件型号:TAS2563

PPC3中存在的音频调优模块 与  PPC3中的 TAS2563QFN EVM 和 TAS2563 EVM 应用不同是否有原因?

前者存在 PBE、10频带 EQ 和3频带 DRC、而后者不存在 PBE、5频带 EQ 和2频带 DRC。

对于后者、是否可以"解锁"前者的功能、或者它是否依赖于 EVB 平台?

如果两个电动汽车都支持同一个放大器(TAS2563)、为什么会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joel、  

    TAS2563 WCSP 实际上比 QFN 型号早几年。 在重新封装和重新发布器件的过程中、我们还为智能放大器功能套件添加了更新的迭代-我们注意到、这里又增加了5个双二阶滤波器、1个坏 DRC 和1个 DEQ

    算法已烧写到器件 ROM 中、其他特性仅在 WCSP 型号上可用。  

    话虽如此、WCSP TAS2563仍然是一款非常受欢迎的器件、并已用于当今的许多消费类电子产品-因此任一型号都不难实现出色的音频性能

    此致、

    亚瑟