This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770 IC:电源引脚短路问题

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1352992/tas2770-tas2770-ic-power-pins-short-circuit-issue

器件型号:TAS2770
1. 在设计中采用 TAS2770RJQ 器件 我们已将一个4欧姆5W 扬声器连接到输出线路。 在测试过程中、我们遇到了 IC 问题。  在测试期间、Vbat 和 AVDD 线路与接地短路。 我们遵循并实现了数据表中提供的基准电路。 IC 中仍然出现此问题。 如果在设计中还需要注意其他事项、敬请告知。
2.同样根据基准电路、扬声器输出端不提供串联电容。 当我们添加一个串联电容器时、我们将观察音频的变化。 请再次确认 扬声器负载中的电路是否需要串联电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1)您可以详细说明您在这里遇到的问题吗? VBAT 和 AVDD 被短路到 GND、这是不是某种故障保护? 请说明

    2) 2)无需串联电容器、如果需要考虑 EMI、则可以使用120欧姆串联铁氧体磁珠和分流1nF 电容器

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    1.基本而言、我正在检查 VBAT 和 AVDD 线路与地之间的电阻。 它在 IC 中处于短路状态。 这是在测试 IC 期间发生的。  

    2、关于串联电容、在扬声器的 P 线上放置一个串联电容时、可以观察到输出音频的变化。 另外、我还怀疑扬声器是否会导致 IC 电源线的短路、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,thirugnanaraman

    您是否可以提供布局文件供我查看? 根据您的描述、听起来器件仍在正常工作、但它从 VBAT 和 AVDD 电源消耗了大量电流。 是这样吗? 在未填充 TAS2770 IC 的板上、电源是否与 GND 短路? 或者已验证是否在 IC 上短接。

    对短路的器件施加电源时、器件是否会变得很热?

    当然、我们不需要、也不建议在放大器的输出端使用串联电容器。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢有关串联电容器的输入。 我将在整个设计上更新相同的内容。

    关于布局、我无法提供布局文件、因为它是产品、并且我们与客户签订了 NDA。

    此外 、我已验证短路是通过 IC 发生的。 从板上移除 IC 后、会移除板中的短路。 我还检查了 IC 引脚、发现存在短路。 在一个 IC 短路位于 VBAT 和 GND 之间、在第二个 IC 短路位于 AVDD 和 GND 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来这两个 IC 已损坏。 VBAT 和 AVDD 电源的电压是多少? 这些电源上是否有任何纹波可能超过器件的绝对最大额定值、SDz 引脚是否在所有电源都存在前保持低电平?

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBAT 的电压为12 - 14.4V、AVDD 为1.8V。 12 -14.4V 是主电源轨、由 RPS 提供、SD 引脚具有物理下拉电阻器。 IC 的1.8V 电压由 直流/直流转换开关提供。 我已测量了纹波、它们处于开关允许的限值范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一切听起来不错、只要 AVDD 不超过 VBAT 的2V 和18V、就不会有损坏器件的风险。

    如果电源短接至 GND、则只能认为器件已损坏。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur

    为处理器提供 AVDD。 VBAT 由 RPS 提供。 我认为电压浪涌或过压是不可能的。

    但由于某些操作、IC 仍然短路。 我只想知道会导致这些问题的原因、以及为了避免这些问题需要采取哪些措施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thirugnanaraman:

    我已经向您发送了一个朋友请求、以便我们可以通过私人消息进行讨论。 您是否可以分享与 TAS2770相关的原理图部分、我可以回顾一下?  

    请了解系统中不太可能出现过压。 或许可以在上电/断电期间再次检查、看看此时是否发生了任何瞬变?  

    ESD 事件也可能导致这种情况。 -短路是在对放大器 IC 进行填充之后立即发生的,还是在短路发生之前电路板已经正常工作了一段时间?  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    好的、我将再次检查瞬态。 但在我们的设计中、我们在 VBAT 线路中实现了 EMI 和 ESD 滤波器以及电子保险丝。 它们更有可能避免瞬变。  

    组装或组装后、所有 IC 均可正常工作。 在工作过程中会观察到它。 主要是在音频播放场景中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于短路的 IC、它们是否仍然能够播放音频? 您是说短信息只会在播放期间出现、但在空闲模式下不会出现短信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 会发生短路并永久损坏。 播放过程中会发生此损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thirugnanaraman:

    如果客户愿意、我在这里只需查看原理图和布局文件、我们可以确保设计中没有问题。

    此致、
    亚瑟