This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:播放音频时有关故障检测(短路负载或开路负载)的问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357000/lm48100q-q1-question-about-fault-detection-short-load-or-open-load-while-playing-audio

器件型号:LM48100Q-Q1

嗨、

LM48100Q-Q1具有一个故障检测控制寄存器、可选择不同的故障条件(例如开路负载、短路负载等)。

我希望有人能回答以下问题:

LM48100Q-Q1在音频播放过程中是否检测到这些故障情况? 数据表中不明确。\

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pahulpreet:

    否、负载诊断功能在上电期间运行一次、也可以通过寄存器 DG_EN 手动触发。
    请参阅数据表第3.1节。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对于负载诊断功能、我有一些说明性问题。

    通过 DG_EN 手动触发负载诊断功能时、输出是否处于高阻抗状态?  我能否同时进行音频播放以及使负载诊断处于连续负载诊断状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pahulpreet:

    负载诊断例程无法与音频播放同时运行。 如果器件处于运行状态(POWER_ON = 1)、开路和短路检测不可用(对电压短路和 GND 保持运行状态)。

    为了在播放音频时进行开路/短路检测、您必须使用特定阈值实施 Isense 功能、以确定电流对于有效负载来说过高、或者电流为0表示负载开路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师