This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:I2S 音频问题

Guru**** 2534490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357142/tas2563-i2s-audio-question

器件型号:TAS2563

我对 TAS2563的疑问是、我是否能够以这种方式使用它。   我要用一个 PDM 麦克风馈送 TAS2563。  我想使用 TAS2563作为编解码器、将音频从 MIC 通过 TAS2563 I2S 总线反馈至蓝牙微控制器。  蓝牙微型器件将运行耳机配置文件并链接到智能手机或计算机。  其目的是通过蓝牙远程采样音频。  我的主要问题是 TAS2563上的 I2S 总线能否将音频数据从 MIC 发送至 ESP32微型器件、或者该器件上的 I2S 总线是否仅用作驱动外部扬声器的音频输入。    此外、TAS2563是否可以得到控制、以便它仅在接到指示时从麦克风向扬声器播放音频、还是始终在扬声器上播放音频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TAS2563支持 PDM 录制至 I2S 功能、建议 PDM 麦克风在3.072MHz 下工作。
    不支持直接 PDM 播放到扬声器输出。

    您对此器件的 WCSP 或 QFN 封装版本感兴趣吗?
    如果您还对使用 TAS2563中的音频处理功能感兴趣、请注意、只要启用 PDM 接口、某些处理资源(EQ 频带、DRC 等)就不再可用。 如果您的应用使用处理功能、我会考虑为麦克风添加专用的 ADC 器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师