This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:+ TLV320ADC3101 5通道麦克风阵列输入

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3140, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1358366/tlv320adc3140-tlv320adc3101-5ch-microphone-array-input

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101、、 TLV320ADC3120

大家好、

我的客户希望实现5通道(4+1)麦克风阵列输入音频 ADC。

他们正在考虑使用  TLV320ADC3140+TLV320ADC3101 2芯片解决方案、共享1个音频数据总线输出。 问题包括:

1) 1)这两个芯片之间是否存在同步问题?

2) 2)建议使用哪种音频格式来共享音频数据总线输出? TDM? I2S?

3) 3)您是否有其他推荐的解决方案而不是 TLV320ADC3140+TLV320ADC3101? 如何选择 TLV320ADC3140+TLV320ADC3120?

此致、

泰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    如果客户希望在两个器件之间共享 TDM 总线、则没有问题。 只要数据时隙/通道被正确偏移并且提供了正确的时钟、这将起作用。

    TDM 是建议的音频串行接口、采用这种方法、允许客户在 FSNYC 中产生脉冲后以标准 BCLK 速率实现其时钟所允许的尽可能多通道的输出数据。 传统上、I2S 为双通道、左右数据、在 FSYNC 的边沿后两个周期下降。 TLV320ADC3140数据表的8.3对此进行了更好的可视化。

    此处还介绍了有关如何共享 TDM 总线的说明: 具有共享 TDM 和 I2C 总线的多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120和 PCMx120-Q1器件(修订版 C)

    客户可以选择任一解决方案、但我建议使用  TLV320ADC3140+TLV320ADC3120对、因为它们具有软件兼容性、可使设计/实现更简单。 仅当客户需要 miniDSP 在其中一个通道上进行一些音频处理时、我才建议在此用例中使用 ADC3101。

    此致、