This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:无输出信号

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1358217/pcm1861-no-output-signals

器件型号:PCM1861

在 PCM1861输入引脚(CHAN1_L 和 CHAN1_R)上、我们具有正确的输入信号。 在 BCLK 引脚上、我们有一个提供给外部 MCU (1411200 Hz)的时钟、在 LRCLK 引脚上、我们有一个提供给16位采样的外部 MCU (44100Hz)的帧锁。 此组件配置为从模式。 但在输出引脚中、我们不会看到任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    在 PCM1860-1中、源时钟频率必须适合3个预定义的 LRCLK:BCLK 比率之一。 这由 MD0和 MD1引脚确定为256fs、384fs 或512fs。

     数据表的表6中对此进行了更详细的说明。

    此致、