This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:TLV320ADC5120是大噪声

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357776/tlv320adc5120-tlv320adc5120-the-is-a-big-noise

器件型号:TLV320ADC5120

  将 TLV320ADC5120的差分输入、输入阻抗设置为2.5K、就会出现问题。 在同一批次中使用了大约15件 PCBA。 测试发现大约一半的平台有噪声(整个系统测试大约为0.8mV)、而具有正常噪声的平台只有大约0.2mV。 您是否遇到过这样的情况? 它是否与软件设置有关? 完成了测试:1、AP 连接到 I2S 测试、芯片 SNR 约为104dB。 2、输入端通过电容直接接地、系统输出噪声(0.8mV)不变。 3、更换新芯片后,这个噪音问题可以解决。

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Herbet:  

    在 ADC5120上固有的直流失调电压中观察到的情况。 它因器件而异、但通常在 mV 范围内为一个小值。 该器件具有 HPF 功能以处理该直流失调电压。  

    希望我已经回答了您的问题。  

    此致、

    Ore.