This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如何将耳机麦克风信号从 tlv320aic 连接到处理器

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356126/tlv320aic3100-how-to-interface-headphone-mic-signal-from-tlv320aic-to-processor

器件型号:TLV320AIC3100

尊敬的团队:

对于 IMX8M-Mini 处理器、我想将 TLV320AIC3100与麦克风连接在一起、以进行耳机连接。

我想将麦克风信号输入到 tlv IC、对其进行处理并将信号发送到处理器。 但我无法获得  硬件连接、需要为此设置哪些寄存器。

 您能支持一下实现这一目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表第1.4节中、有一个功能方框图包含了相应的寄存器、例如、我在下面突出显示了其中的两个寄存器。

    因此、根据您要设置的路径、您可以相应地写入寄存器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢  

    您能否告诉我如何选择板载麦克风和耳机麦克风。 因为我想一次只选择一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 仅附带 MIC J2连接器、如下所示。 耳机 J4是用于耳机输出的插孔、没有 MIC 输入。  

    因此、您只需要配置 MIC 输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然可以。 但在我们的板上、我们使用了板载麦克风、现在我们要实现耳机麦克风、还 为引脚14提供输入信号。

    我需要用于选择板载麦克风和耳机麦克风的解决方案。 两个问题。

    此外、您能否指导我如何在 DTS 文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在编解码器中对麦克风和耳机麦克风使用不同的输入、或者在外部提供一种方法、以便在需要时切换到任一麦克风。

    从器件的角度来看、只是设置/清除寄存器、它无法检测来自麦克风或耳机麦克风的输入、因为它们来自同一个引脚。 因此、如果系统中同时有麦克风、或者一次只有一个麦克风处于活动状态或插入、则您需要为麦克风和耳机麦克风分配不同的输入、然后您就可以使用同一输入。  

    在 DTS 上、您可能需要咨询  IMX8M-Mini 处理器团队。 Linux 驱动程序位于以下产品站点。

    TLV320AIC3100数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致。