This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421QPWPRQ1

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357240/tas5421-q1-tas5421qpwprq1

器件型号:TAS5421-Q1

您好、应用团队:
 我们希望将 TAS5421-Q1设计为 具有1W 最大功率的50欧姆 扬声器。

但我们刚刚看到 THD + N (%)只有4欧姆或8欧姆的情况。  

我是否知道 使用50欧姆扬声器时 THD + N 会产生多少影响?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我快速计算了1W 至50欧姆的功率和电压。  您将需要超过20Vdc 才能满足此功率等级。  该器件在 PVDD 上不支持20VDC。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott 您好:

      感谢您的信息。 还有一个问题

    您是否具有功率 V。 S 电阻 V。 S 电压计算公式可以分享给我?

    谢谢!  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、

    这是根据欧姆定律进行的简单功率计算。  P=项目*V/R  V 的单位为 RMS、因此我们需要将 Vpeak 用于电源(PVDD)。  Vp = 1.414*Vrms。  这假设没有损耗。  那么、您需要考虑系统中的损耗、并相应地调整 PVDD。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott 您好:

    感谢您的反馈。  

    罗伊