This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:寄存器15:左 ADC PGA 增益控制寄存器

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359577/tlv320aic3104-register-15-left-adc-pga-gain-control-register

器件型号:TLV320AIC3104

我已尝试使用 ADB 命令将"左 ADC PGA 增益"调整为20dB、以使 MIC 电压与编解码器 ADC 输入的满量程电压匹配。 但是、我注意到、当我将增益设置为36dB 以下时、录制的文件指示声音已静音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应发生这种情况、请确认寄存器设置。

    可能会以固定步长设置增益并手动检查记录的信号、以及是否有任何标志或机制禁用该路径。

    此致。