This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:DAC 右通道停止工作。 保修?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903EVM-U, PCM2903C, PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1345343/pcm2903evm-u-dac-right-channel-stopped-working-warranty

器件型号:PCM2903EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM2903CPCM2903

您好!

2023年12月、我购买了 PCM2903EVM。 起初、我只使用了 ADC 部分。 过去几周、我也使用过 DAC 器件。 但突然间、右侧通道停止工作。 现在、DAC 仅在左声道中发送信号。 那么我的问题是:什么是保修? 更换的程序是什么?

注意:由于 TI.com 取消了我的订单-如 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298490/i-need-adc-board-device-with-usb-output-and-linux-driver-software 中所述 -我必须改为从 Mouser 订购 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    有关保修条款、请参阅此 pdf: https://www.ti.com/lit/ml/sszz027p/sszz027p.pdf?ts = 1712148809350&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    虽然已经超过90天了、出于礼貌、如果您将故障 EVM 发回给我、我可以向您发送一个替换 EVM。 我已向您发送连接请求、以便我们可以共享发货信息。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 :-)

    我已接受您朋友的请求。 那么、我应将故障 EVM 发送到何处? (我住在丹麦。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    为了保护敏感信息、我将通过私人消息跟您跟进、并关闭此主题。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我给您发送了一条新的私密消息。 原因:

    新 PCM2903EVM-U 的 DAC 也停止工作。 这次是左声道。

    它第一次成为正确的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以添加一点、那就是使用 DAC 重复播放由 Python 程序生成的随机噪声文件、并将其标准化为64位浮动 WAV 文件。

    但在使用过程中、这两次 DAC 都不会停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    您使用该器件的方式可能会出现问题。 您能与我分享这个 wav 文件和 EVM 上的所有硬件配置吗? 即跳线/开关位置、电源等。 或许我可以重新创建它。

    您说该器件在运行期间没有发生故障? 你到底什么时候注意到它停止工作了? 电源循环后、在两次测试之间等等?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了 EVM 的 WAV 文件和照片:

    e2e.ti.com/.../NOISE-FILE-_2D00_-Quick-noise-15-sec-float64-_2D00_1-_2B00_1-scale-1-rep-10-stereo-high-low-pass.wav

    大家可以看到、我的电源电压是4.91V、通过镍氢16.5V 电动工具电池提供以下直流/直流降压电源:

    https://elextra.dk/en-gb/p/dc-dc-step-down-konverter-7-28v-ind-til-5v-ud-15a/H18688

    小蓝色导线是到铝屏蔽金属盒的接地连接。

    输入来自(当然) USB 电缆、连接到运行 Ubuntu Linux 的 Lenovo L570 ThinkPad。 VLC 媒体播放器播放 WAV 文件。

    输出迷你插孔连接至 Panasonic SA-PM03 (CD 立体声系统)上的 Aux Line IN。

    两次我都发现、当连接所有设备并开始从 VLC 媒体播放器播放噪声文件时、DAC 的一个通道停止工作。

    我没有触摸过跳线和开关。 这3个开关是"朝向板"的。

    所有屏蔽盒都通过一根导线连接到一个加热散热器(连接到通往地窖的水管)。 我使用了第一个 PCM2903EVM-U 时、我使用了电网中的接地。

    但是由 ADC 转换的输入上的50Hz 和谐波噪声尖峰仍然十分恼人。

    我可以补充说、我使用了 Audacity 软件来切断10Hz 以下和20KHz 以上的频率。 但根据对噪声的频率分析、10Hz 滤波器的效率并不是100%有效。

    您是否需要更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 VLC 播放器上的音量设置为100%。 我从不实际测试该设置是否有任何差异、因为我假设 VLC 只是将数字数据流发送到 PCM2903EVM-U。

    但现在我已经将另一个外部 USB 声卡连接到 PC、调整该音量会影响外部 USB 声卡的模拟音频输出。

    稍后我将在 PCM2903EVM-U 上尝试该卷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-调节 VLC 媒体播放器的音量会改变 PCM2903EVM-U 的 DAC 器件的输出音量。 我想这可能是相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    这里什么都不奇怪、尽管输出似乎有可能意外地短接至接地的情况。  

    只是为了排除 CD 播放器的故障、如果交换输出、故障通道是否仍然与 PCM2903C 连接、还是在 CD 播放器上翻转?

    我将尝试在 EVM 上运行您的 wav 文件、看看我是否能重新创建任何内容。 我很难确切说明可能损坏了器件的原因、但我认为您不需要更换整个 EVM。 PCB 可能很好、只是需要更换器件、这比购买一个全新的 EVM 便宜得多。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接在 PCM2903EVM-U 的模拟输入中插入了立体声耳机、以测试一个通道是否损坏。

    如果您还有我发送给您的 PCM2903EVM-U、也许您可以看到哪些器件损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henrik

    我现在拥有您的 EVM、可以尝试对其进行测试。 我将对它和您的噪声文件进行实验、看看可能会发生什么情况。

    但我现在的建议是、该器件会在模拟连接中因某种原因而损坏。 注意不要将 DAC 输出短接。 如果您需要更换、请购买 PCM2903C 器件并更换 EVM 上的器件、而不是购买全新的 EVM、因为 PCB 无论如何都不大可能损坏。

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电缆仅在 Panasonic 侧断开。 对我来说有点奇怪、PCM2903EVM-U DAC 可能因将电缆连接到 Aux Line In 或打开或关闭 Panasonic 立体声系统而损坏。 我认为这将是我(长寿)生命中第一次,我经历了一种从正常使用中分解出来的"线条输出"。

    我猜是噪声文件会在某种程度上加重 DAC 逻辑的负担。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我同意这将是奇怪的。 我即将使用您的噪声文件开始测试。  

    在设置过程中、我注意到输出插孔和 PCM2903器件之间有输出缓冲器。 我知道这块电路板上没有很多方便的测试点、但您能否检查一下信号是出现在 PCM2903器件之后、却出现在运算放大器之前? 它会确认 DAC 损坏还是由电路设计的其余部分造成。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有太多的设备。 我有2个万用表、最新的是 Velleman DVM832 - https://www.velleman.eu/products/view/?id=432354 -能够用它实现吗? 您能告诉我在哪里测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我对您退回的电路板进行了测试、两个通道都正常工作。 我还尝试了播放您的噪音文件几个小时以及插入和拔出输出。 器件仍运行正常。

    我确实注意到输出插孔非常紧、只需将连接器插入一半即可。 这将解释您只有一个通道的原因。 另外、插孔不放在非常舒适的位置。 当我插入连接器时、插孔必须稍微提起、甚至完全插入连接器。 我不确定 Panasonic 是否有任何与拔插设备相关的奇怪行为、但我非常确信不管发生什么情况、都不是由 PCM2903C 造成的。

    至于测试、您可以探测 R107或 R108的任一侧。 这些是运算放大器的输出电阻器。 我建议通过 USB 播放正弦音并在此时进行测量。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到的是、它不是 PCM2903C 芯片发生故障。

    我还注意到 EVM 有一些薄弱的设计点。 我甚至在论坛上启动了一个有关它的消息线程。 但很抱歉、我没有时间调查我当前的 PCM2903EVM-U。 我找到另一个外部 USB 声卡,我用于播放噪音文件。