This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M 的散热问题

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357205/tas5822m-heat-dissipation-problem-of-tas5822m

器件型号:TAS5822M

我们有一个采用两个 TAS5822M 设计的模型、一个 TAS5882M 负责低音炮功率放大器的功能、另一个负责全频扬声器功率放大器的功能。 电源电压由电池升压至16V、以便为两个功率放大器供电。 我们采用了成熟的电池增压电路解决方案,我们的批量生产设备正在使用中。 目前,PCBA 在空腔外正常发挥作用,但当它安装在封闭空腔内时,它会在空腔外运动约15至30分钟后自动关闭。 我们已在每个功率放大器(PCBA)的背面安装了一个散热器。 散热器的尺寸是45*7mm ,高度是10mm。我可以问我应该如何处理这个困难的情况吗?e2e.ti.com/.../E500--.pdfe2e.ti.com/.../e500-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kecheng、您好!

    您是否有关于 PCB 层堆叠的信息? 此外、当它关闭时返回什么故障、以及 在这15-30分钟的时间内您是否获得了有关输出的信息。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这台机器的 PCB 层是2层板、另外、经过10分钟的播放、功率放大器芯片手非常烫。

    抱歉、我们不能通过 MCU 控制检测放大器的温度控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外还有一个模型、就是单功率放大器输出、电源电压是20V。 我们已经生产了2000件产品、并且已经出现了近30个缺陷。 主要不良现象是功率放大器的最大音量(最大主音量、最大低音和最大高音)被卡住。 请问如何减少这么多不良事件的发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、柯城

     您放在此处的原理图似乎不包含 TAS5822、您能否提供正确的文件?

     我们要使用的 PWM 频率是多少? 对于调制模式、是 BD、1SPW 还是混合模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../E500-2835P-and-TAS5822M-2024.pdf

    你好

       很抱歉我发送了错误的文档。 有关正确的原理图、请参阅附件。  调制模式为1SPW,  PWM 频率为480k  ,D 类环路带宽为120kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了我的调谐参数、这些参数已针对高音、中音和低音进行了调整。 e2e.ti.com/.../E500-Tuning-curve-file.rare2e.ti.com/.../_2D4E9198_500hz-_038C8282C2537065_.rtfe2e.ti.com/.../_2D4E9198_500hz-_038C8282C2537065_.rtfe2e.ti.com/.../_4E4FF397038C8282_76HZ_C2537065_.rtf

    你好  

    附件是 E500低音炮和全喇叭的调谐参数、以及高音、中低音和低音的调节点。 我们已测试了老化灶的最高、最低和最高值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、韩

    您所连接的 sch 似乎没有放大器的原理图。 您能与我分享吗?

    关于热问题、您能否帮助使用热测试仪进行如下检查。

    如果没有腔体、放大器可以达到多高的温度?

    对于腔体、放大器可以达到多高的温度?

    使用2安培、能否再次确认哪个具有更高的温度?

    某些操作可能会对您有所帮助。

    1.将两项设置都更改为 fsw = 380k、bw = 80k。

    2.不确定您现在使用的是什么电感,使用高 Isat 电感可能有助于散热。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图的最后一页是功率放大器的原理图。 我想和大家分享一下。 我的电感是10uH、10*10mm、可以通过10A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全频放大器(IC1)升温更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有空腔、那么放大器能够达到多高的温度?

    43摄氏度

    使用腔体时、放大器能够达到多高的温度?

    55  摄氏度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、韩

    我修改了中频和低音扬声器的 ppc3文件。

    您可以尝试以下2个文件吗?

    您的负载电阻是多少?

    10A 似乎足够大。 您是说它的饱和电流是10A?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_E500-bass-MUSIC-E500-_8755ED53_-41hz-_2D00_2db-20240503_5F00_02.ppc3e2e.ti.com/.../TI_5F00_E500-L_2B00_R-MUSIC-E500-_8755ED53_-_2D4E9198_500hz-20240503_5F00_02.ppc3

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       1 扬声器 负载电阻为4 欧姆   

       2 10A 似乎足够大。 您是说它的饱和电流是10A?   是

         非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、柯城

     感谢您提供信息。

     Jesse 的2个新文件是否运行良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esse 的2个新文件  可用