This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:THD 管理器、电平计、直流阻断、热折返

Guru**** 2550960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357620/tas5805m-thd-manager-level-meter-dc-blocking-thermal-foldback

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好!

我看过  TAS5805M 规格提到了 THD 管理器、电平计、直流阻断、

但它并没有更多地描述它们。

我 想 知道它们 是什么意思 以及我们是否有必要使用它。

您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mimon

     电平计是一些寄存器、您可以使用它们的值来计算电流输出是多少。 很少使用。

     直流阻断是一个内部数字滤波器、用于移除可能损坏扬声器的直流信号。 默认为启用、无需调整。

     THD 管理器、我不确定我们讨论的是哪个模块、我知道您在哪里找到了这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    请参考以下图片 TAS5805规范。

    我为 THD 管理器标记为蓝色。

    关于电平计、这些寄存器在哪里、如果我获得用于 转换电流输出的寄存器值、有什么公式?

    (是输出电压还是电流?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simon

     它似乎描述了单声道1.1的处理流程、即低音扬声器路径。 讨论的是斩波器和化妆增益。 也不经常被起诉。