This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:再现纯音时关于 WCLK

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353163/tas2505-about-wclk-when-reproducing-pure-sound

器件型号:TAS2505

大家好、

当我尝试播放2kHz 的单个音符并将 WCLK 设置为32kHz 或更低时、我无法播放它。
当设置为64kHz 时、可以播放该信号。
是否需要将采样率设置为音频文件的32倍或以上才能播放它?
或者设置是否有问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    否、音调不需要是采样率的32倍。 当 WCLK 低于32kHz 时会有什么影响? 您是要调整时钟设置、还是只是更改时钟? 您的时钟树设置是什么?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。
    我发现时钟树有问题。
    非常感谢、我将尝试解决这个问题。

    此致、
    柳。