This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:"Int4xoutROM"和"INT4xOutROMsl"之间的区别是什么?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357526/pcm5142-what-is-the-difference-between-int4xoutrom-and-int4xoutromsl

器件型号:PCM5142

在最近使用 PCM5142的一个项目中、我们注意到在使用 Int4xOutROM 时资源用完了。 但是、当我们切换到 Int4xOutROM SL 它在编译时没有出现任何问题。 "SL"名称是什么意思? 这两个帮助文件是相同的、没有任何解释。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我看看它,将在星期三下午回到你。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我 为这个成熟的器件寻找 了一些文档、但是我找不到任何具体的信息来告诉我 SL 代表什么。 不过、 在 PCM5142数据表  中、您可以在 表7- Rom 预设程序中看到多种不同的滤波器

    一些 x4滤波器需要更多的周期、有些则需要较少的周期。 可能是他们使用的滤波器导致了资源短缺、因为这需要花费更多的周期。 当  它使用另一个滤波器时、它花费的周期更少、因此 编译正常。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:  

    感谢你的帮助,但实际上我花了相当多的时间在 e2e 和发现一个旧的帖子帕特里克加尔文解释,"SL"代表"短延迟"。 这是有道理的、因为只需减少执行的计算量就可以减少延迟、而折衷之处是不太激进/精度较低的滤波器。

    感谢您查看这个文档-我认为我们可能已经找到了解决方法、所以您现在可以结束这个问题。