This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:引脚悬空

Guru**** 2766705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1356665/pcmd3140-floating-pins

器件型号:PCMD3140

您好!

我想知道、如果 BCLK 或 GPIO 输入悬空/没有驱动源、会发生什么情况?

谢谢!

马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、  

    根据 DS、如果 GPIO 引脚未使用、则可以将其配置为悬空或禁用引脚:

    BCLK 与 FSYNC 合作对于 ASI 总线获取正确的数据而言非常重要、如果该数据表悬空/未使用、则数据表不会考虑这种情况下预期的输出数据、但不一定意味着与 ASI 总线无关的其他功能将无法正常运行。    

    希望这已解答您的问题。

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我只想再次检查一下、但 GPIO 设置对于 PDMDIN1和 PDMDIN2也是正确的、对吗? 我假设这样、因为它们与 GPI1和 GPI2共享一个引脚。 出现的最后一个问题是、如果器件充当外设(BCLK 和 FSYNC 是输入)并且这些输入悬空、这是否会导致 IC 受到任何损坏或增加 IC 功耗?

    谢谢!

    马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 留出24小时的响应时间。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    可以将 GPIO、GPI 和 GPO 引脚驱动为所需的任何支持状态(hi、lo、float)、并可配置为支持下表中的任何功能、包括 PDMDIN。  

     

    可以配置容纳 GPI 和 PDMDIN 功能的引脚以支持这些功能中的任何一种和更多功能。 有关更多信息、请查看本主题中提供的表。  

     

    最后一个问题是设备是否用作外设(BCLK 和 FSYNC 是输入)并且这些输入是悬空的,是否会对 IC 造成任何损坏或增加 IC 消耗?

     

    如果这些引脚保持悬空、IC 应仍然能够正常运行、只需记住、这些引脚会影响 ASI 总线。  

    此致、

    Ore.