This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PCM5142与 DIR9001的兼容性

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1358817/pcm5142-compatibility-of-pcm5142-with-dir9001

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其他器件: DIR9001

您好!

PCM5142是否可以使用 DIR9001? 我的主要目标是通过光学 TOSLINK SPDIF 接收来自电视源的音频信号、从而以数字方式控制其音量、并 在选定输出端将数字音频信号输出回光学 TOSLINK。 输出端有一个用于接收音频的光学 TOSLINK 连接器和4个用于在可选输出端路由信号的光学 TOSLINK 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

     PCM5142接受 PCM 数据格式 I 2S、左对齐、右对齐、TDM / DSP (16、20、24和32位)、DIR9001输出格式可以是 24位 I 2S;MSB 优先、24位左对齐;MSB 优先16、24位右对齐、因此应该不会有问题。

    此致、

    阿拉什