This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:原理图审阅请求

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357154/tlv320adc6140-schematic-review-request

器件型号:TLV320ADC6140

 您好、TI 团队:

我想知道您能否对我为客户提供的原理图做一些评论。 我们正在使用 ADC 多路复用6个 PDM 麦克风和1个模拟麦克风。 我还有一个关于混合信号滤波的问题。 此系统将由1.5V 电池供电、电池电压以7mV 的纹波升高至1.8V。 无关紧要、我不应该在这里的 ADC 电源上需要一个 π 型滤波器吗?

感谢您的考虑、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    原理图看起来很好、我唯一要评论的是在 I2C 总线(SCL/SDA)到 IOVDD 之间添加上拉电阻器。 此外,Areg 也不应连接到电源*除非内部稳压器已关断*,请在此将10uF 和0.1uF 电容连接到 GND。

    Unknown 说:
    系统将通过1.5V 电池供电、电池电压提升至1.8V、纹波为7mV。 是否无关紧要、以至于我在此 ADC 的电源上不需要 π 型滤波器?

    AVDD 电源上的大容量去耦电容器(1uf 和100nf)就已足够。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon:

    非常感谢您的回复和帮助。 哈哈、感谢 I2C 线路上的提醒! 好的、我不确定我是否理解使用 Areg。 在 P115的数据表中、它说如果电源电压小于2V、那么短接 Areg 和 AVDD 来禁用内部 reg。 我是否理解不对? 或者该情形是否不适用于我的用例?

    非常感谢您的帮助!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    您是对的、我已更正了我的原始陈述。 只要 Areg 内部稳压器关断、您可以在此处提供电源。