This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255输出负载

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359411/tpa3255-tpa3255-output-load

器件型号:TPA3255

TPA3255是否可用于驱动70V 扬声器的变压器? 我在70V 分布式扬声器时需要250W rms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Ajmer

    我们还没有进行这种研究。

    但是、如果您的变压器是稳定的负载、那么应该可以使用它。

    塔克

    杰斯