This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5120-Q1:PCM5120输入?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357622/pcm5120-q1-pcm5120-input

器件型号:PCM5120-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

我打算将 PCM5120用作输入中的 MIC/线路、作为以下电路草案:

J1是 MIC 和线路输入的公共插孔。  

选择 MIC 时、SW1导通、以便 R1与 R5并联、R2与 R6并联。 当线路进入时、这些开关打开。

我的问题是:当连接到 PCM5120输入端时、C8/C9之前是否需要运算放大器作为缓冲器?

此致、

SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG、

    不需要缓冲放大器、只需确保您的差分输入信号不超过2Vrms 或数据表中指定的绝对最大额定值即可。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    感谢您对我的问题的快速回答。 这让我的设计变得简单。

    我想您的意思也是输入阻抗足够高,所以输入阻抗中的线路只需对 R5+R3+R4+R6求和(如果不考虑偏置电阻)就可以了。

    对于使用 MIC/线路 ADC 时幻象供电引起的故障保护、TI 是否有任何建议的参考文档?

    此致、

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG、

    要确定电路的阻抗、您必须考虑与输入信号频率相关的容性/感抗和电阻。 您可使用在线仿真工具而不是手工计算来确定这一点。

    我们没有任何有关幻象电源故障保护的文档。 您是否想知道从器件的 MICBIAS 引脚供电时偏置 ECM 麦克风的典型电路?

    另请阅读:

    使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列中的模拟输入

    本文档对 ADC 前端的应用以及内部架构具有很好的见解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon:

    感谢您的进一步答复。

    我快速了解了"使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列中的模拟输入"、其中提到"源阻抗必须低于输入阻抗"。

    回到上一个讨论、如果我在选择线路输入时只将分压电阻器放置在输入中、这是否会使输入阻抗非常高?

    BTW、  

    您的问题:您是否询问了从器件的 MICBIAS 引脚供电时偏置 ECM 麦克风的典型电路?

    我的回答:我使用的是非分之想的麦克风、它可能需要48V 的幻象功率。

    此致、

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG、

     对于差分信号的每条线路、电路的输入阻抗相对较低。 例如、电阻器 IN1P 的阻抗约为[(2k * 1.4k)/(3.4k)]≅1k Ω。  由于使用了电容器的值、电容器和电感器的阻抗(取决于频率)也相对较低。 电流电路看上去没有问题。 您还可以将该器件的输入阻抗编程为2.5k、10k 或20k Ω。

    由于器件 IN1P 之前有串联电容器、因此输入信号也会进行交流耦合。 从器件视图中、所有直流信号都被阻断、因此在输入线路出现幻象电涌时、器件将受到保护。 只需确保电容器具有正确的额定电压。

    该器件没有 PCM6xx0-Q1和 TAC5xxx-Q1器件中存在的任何集成故障检测措施。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    您的评论缓解我的担忧!

    这是为了确保我在下面的理解是否正确。

    1N1P 的源阻抗大致为:(适用于输入行)

    2k//1.4K=2K*1.4K/(2K+1.4K)=0.824K Ω

    电容器和电感器产生的不平衡输入阻抗为:(用于线路输入)

    (2K+1K4)= 3K4

    此致、

    SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SG、

    电阻公式正确。 对于电容器和电感器,可以分别使用1/(2*pi*f*C)和2*pi*f*L 计算电抗,然后使用总电阻来确定每条线路的总阻抗。 您可以在 LTSpice 或电路仿真工具中进行仿真以进行验证。  

    否则、只要输入信号电平处于前面提到的指定限制范围内、器件就会按预期运行。

    此致、