This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:TAS5825P 的最大 TDM 通道是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359909/tas5825p-what-is-the-maximum-tdm-channel-for-tas5825p

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5827

您好、TI 团队、

TAS5825P 的最大 TDM 通道是多少?

我们在扬声器系统中使用3个 TAS5825P 和1个 TAS5827放大器。

我们希望通过一条数据线使用从 DSP 到放大器的 TDM8输出、因此需要检查 TAS5825P 和 TAS5827是否都支持 TDM8格式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TAS5827数据表中有一条支持4~16通道 TDM 的语句、但 TAS5825P 未表示 TDM 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、他

    tas5825p 不支持 TDM8。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse,,所以只有 TDM4 可用于 tas5825P?对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

    如果不在 tas5825p 中使用 class-h 和 sdout,则 tdm16是可能的。

    但如果您使用 class h 和 sdout、则只有 tdm2可用。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse,

    TAS5827怎么样、它是否支持具有 H 类使能和 Sdout 功能的 TDM16?

    我们 需要同时具有上述 H 类和 TDM8特性。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will

    tas5827对于 H 类和 tdm8都是可以的。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在已经很清楚了。