This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:使用 Vdd 设置短路电流限制阈值

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361046/lm48100q-q1-using-vdd-to-set-a-short-circuit-current-limiting-threshold

器件型号:LM48100Q-Q1

嗨、

我会查看 LM48100Q-Q1数据表。 它未指定 Vdd 和 PVdd 电源轨的内部连接方式。  我想向 Vdd 提供3.3V 电压、并对该部件使用电流限制功能。 我想为 PVdd 提供5V 电压来获得1.3W 的输出功率。  在引脚说明中、数据表指出 PVdd 是输出放大器的电源、Vdd 是组件的电源。  

我想我可以为 Vdd 提供3.3V 电压、为 PVdd 提供5V 电压。  

有人可以为我澄清一下吗? 我的解释是否正确?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pahulpreet:

    根据第7.3.4.3节的说明、您的建议应该是可行的。
    但是、我建议首先对此进行全面测试、遗憾的是、这是一款旧器件、没有可供我们验证的评估模块。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师