This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421Q1EVM:PP3 GUI 缺失 IS ##39;Play Mode'和##39;Wakeup'框缺失、我只看到##39;重置'。 请参阅随附文件。

Guru**** 2386700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361696/tas6421q1evm-pp3-gui-missing-is-play-mode-and-wakeup-boxes-missing-i-only-see-reset-see-attached-file

器件型号:TAS6421Q1EVM

EVM 手册讨论了未显示的"Play"按钮。

e2e.ti.com/.../ScreenShot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    由于这是一个单通道器件、因此使用通道上的下拉菜单来更改通道的状态。  感谢您的更新、我们将更改用户指南。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我要使用该下拉菜单。 我只是想指出一下差别。

    标记