This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:2个 TAS3251的菊花链是如何工作的?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1355784/tas3251-how-does-daisy-chaining-of-2x-tas3251-work

器件型号:TAS3251

您好!

是否可以通过向第一个 TAS3251发送 TDM4-Stream 并将其 SDOUT 端口与第二个 TAS3251的 SDIN 端口连接来以菊花链方式连接2xTAS3251?

寄存器配置是什么样的?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    SDOUT 将仅显示器件正在使用的 TDM 时隙、因此建议仅共享 SDIN、而不是以菊花链形式连接 SDOUT。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    问题是我们的 PCB 已经是这样设计的。 是否确定无法通过 SDOUT 引脚发送其他 TDM 时隙?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    如果将系统中第一个 TAS3251的 SDOUT 配置为按如下所示进行预处理、 则通过查看总线、您可以看到所有 TDM 插槽

    w 94 00 00 
    w 94 7f 00 
    w 94 00 00 
    w 94 07 01 
    w 94 08 20 
    w 94 55 07 

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    此配置是否会通过 SDOUT 引脚将数据流的所有4个通道发送到下一个 TAS3251?

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    我之前建议在您的系统上进行这个测试、但无法确认它是否会发送全部4个通道、因为我要将 EVM 硬件送到我身边、在工作台上对此进行验证。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您目前的帮助。 TDM4似乎开箱即用、在一个链中提供2个 TAS3251放大器。

    我们仍需要详细验证功能、还需要测量音频性能。

    当我们获得更多的见解时、我会尽快为您提供最新信息。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    感谢您的更新。

    此致、

    路易斯