This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:单端输出问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361412/tas2505-q1-single-ended-output-issue

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我的客户希望找到高达2W 输出的单端输出 PA。 我发现我们的大多数新器件都是差分输出器件。 我想问 TAS2505是否可以支持单端输出、以及如何实现? 如果没有、我们是否有其他建议? 非常感谢!

Br、

加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾齐、

    单端扬声器功率超过1W 是很奇怪的、这是什么类型的应用? 我们能否进一步详细了解所用的扬声器类型?
    是否需要数字输入? 负载阻抗是多少?
    我将检查是否有适合这里的更高功率放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    它是汽车中使用的类似于运输盒的产品。 这一要求是非常独特的。 AMP 的功率需要不低于1.5W。 我来向客户确认一下具体细节。

    Br、

    加气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 贾齐、

    谢谢、我们将等待负载阻抗、以提供更密切的匹配选项。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师