This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:SLAC366 ACEV-1A EVM 软件显示 EVM 状态:通信错误

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361555/tlv320aic3120evm-u-slac366-acev-1a-evm-software-showing-evm-status-communication-error

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

您好!

我正在评估 TLV320AIC3120EVM-U、我将其连接到 PC、然后看到 Windows 设备管理器已识别出 EVM。

已启动 SLAC366 ACEV-1A EVM 软件(https://www.ti.com/tool/download/SLAC366/01.00.00.0A)、它未检测到 EVM 并显示"EVM 状态:通信错误"。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anesh、您好!

    有几件事需要尝试、

    1) 1) 1)在管理员模式下运行 GUI

    2) 2)如果这不起作用、请进入设备管理器并"忘记"EVM。 卸载 GUI、重新启动计算机、然后重新执行安装。

    如果这些 LED 不起作用、您能否告诉我您使用的是 Windows 10还是11、并在将 EVM 上的两个 LED 插入 PC 时亮起?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以轻松确认 EVM 在 Windows 10上工作正常。 我将尝试执行第1步和第2步、并确认这是否有效。

    谢谢!

    -Anesh