This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 - PFBB

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, NE5532, OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359059/tpa3255-tpa3255---pfbb

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: NE5532OPA1679

你好

我想实施" TPA3255后置滤波器反馈 "在我的设计中,根据:  https://www.ti.com/lit/pdf/slaa788

TPA3255后置滤波器反馈文档 针对" NE5532 " IC……

我在设计中使用" OPA1679 "、

我的问题是    、如果我将 NE5532更改为 OPA1679、PFFB 网络的电阻器和电容器的值应该是多少?

提前感谢

e2e.ti.com/.../TPA3255-Post_2D00_Filter-Feedback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    tpa3255后滤器反馈使用 NE5532,但我没有找到它在你的附件文档。

    您能给我更多的信息吗?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我根据 "  TPA3255后置滤波器反馈  "和 TPA3255评估板。

    唯一的区别是我想使用 OPA1679 而不是 NE5532  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    让我与我们的团队确认一下、并在下星期一之前回复您。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    有新闻吗?

    TI 是否也有采用四路版本的14 TSSOP 封装的5532?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya

    我们没有此类应用的参数 opa1679。

    您可以尝试调整它的参数。

    TI 是否也有采用四路版本的14 TSSOP 封装的5532?

    ->不,我们似乎没有。

    塔克

    杰西