This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在 TPA-3255 IC 封装上安装散热器的预防措施和指导原则

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1359580/tpa3255-precautions-and-guidelines-to-mount-heatsink-over-tpa-3255-ic-package

器件型号:TPA3255

大家好!  

任何人都可以告诉我-

 在 TPA3255 IC 封装上安装散热器(部件#ATS-TI10P-519)的注意事项或标准指导原则。

2.在 TPA3255上安装散热器所需的确切扭矩是多少、这样我们就不会损坏散热器。

3.我的散热器在 TPA3255 IC 表面的正极侧接触0.2mm -这种配合管理是否会产生任何影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我们的团队确认一下、并在下星期一之前回复您。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pradeep

     设备顶部的最大压力为200N。 您可以使用此值来设计一侧的机械结构。

    Unknown 说:
    3. 我的散热器在 TPA3255 IC 表面的正极侧接触0.2mm -这种配合管理是否会产生任何影响?  [/报价]

    听起来不错。