This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:使用支持的 H 类控制器为4Ω 实现10W 的功率

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781, LM5155, TPS61089, LM5155EVM-BST, TAS2781EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361178/tas2781evm-achieving-10w-into-4-with-class-h-enabled

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61089、TAS2781、 LM5155EVM-BST、LM5155

您好!

我在让 EVM 以1%的额定功率向4Ω 输出一部分额定功率方面遇到了问题。 数据表的图6-4和6-5让我相信进入4Ω 的功率应该不会出现问题。

通过使用 TAS2781和集成式 TPS61089、在显著削波发生之前、我只能获得约6W 的功率。 此时 PVDDH 电源轨确实达到~12V、但我开始看到 PVDDH 波动、FB 引脚电压降至 FB 电压以下。

因此、我切换到了能够提供所需10W 功率的 LM5155EVM-BST。 在努力使 H 类配置在 TAS2781EVM 和 LM5155EVM 之间正常工作之后、我诉诸将 LM5155EVM-BST 输出电压固定为~12V、然后是~13V。 在13V 时、我仍然看到10W 和-4dBFS 时的 THD 为~2.3%。 我使用12AWG 跳线、并且在 C8/C9处仅看到轨压降为12.998V。 失真也是不对称的、因为削波仅发生在电流电压轨的波形的负极侧。

我添加了一个与电阻负载的正极侧串联的15uH 电感器。 我认为这应与数据表保持一致。

我将继续通过工作台电源提升电压轨、然后查看是否能在高电源轨电压下达到目标失真。

您想知道为什么在 PVDDH 上输入为12V 时 EVM 不会达到10W 吗?

-亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    数据表绘制方式为使用固定电压电源、即不是升压电源。 在这种情况下、1% THD 点将被输出控制、开始与电源发生削波。 对于12V 固定电源、我们期望在8 Ω 负载下提供~7.5-8W 的功率、在4 Ω 负载下提供~15-16W 的功率。 (取决于测试设置)

    对于升压情况、峰值输出功率将受到升压的额定功率和电感器尺寸的限制。 EVM 不能在4欧姆的电阻上连续提供12V 峰值电压、电压会下降。  

    根据您在使用 LM5155时的声明、我预计如果电压没有下降、您应该能够在1%的电压下获得~15W 的功率。  

    您能否检查为 EVM 上的 PVDDH 跳线使用12V 固定台式电源的情况、并检查是否可以获得更高的输出功率? 仅在输出的负周期削波听起来可能存在一些设置问题。 如果我们移除升压变量、它可以提供一定的清晰度、  

    此外、您在使用板载升压转换器进行测试时是否正在使用 H 类放大器?

    此致、
    亚瑟