This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:PCMD3140

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1361083/pcmd3140-pcmd3140

器件型号:PCMD3140

大家好、我们的客户在使用此部件时遇到问题、他们正在考虑接地焊盘具有足够的焊料。 我们可以看到 接地焊盘上的电流约为50%、 并且在引脚上有良好的接触。

请就此问题提供反馈。 附加的 X 射线影像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们想添加一个顶部标记样本。 您能告知此器件的生产时间吗?

    请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    器件的问题到底是什么?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、客户表示他们方面出现了问题。 他们声称返工部件可以解决问题。 从我们获得的数据来看、焊料似乎足以让器件工作。 他们委托了部分、因此我们想知道他们的年龄多大。

    我们在硅谷进行了很多 NPI 和原型设计工作、非常适合大大小小的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、

    预计在48小时内得到回复。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、  

    IC 于2021年7月制造。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将向客户反馈、如果我们有任何疑问、我会在这里回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题。  

    此致、

    Ore.