This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:针对5V (+-2.5V)电源的 OPA1633输出电压摆幅

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1363169/opa1633-opa1633-output-voltage-swing-for-5v--2-5v-supply

器件型号:OPA1633

您好!

我在查看 OPA1633的数据表时发现、我们希望将其用于单个+5V 电压轨(+-2.5V 和2.5V 中点电压)的应用。

数据表中仅提供了+-15V 的输出电压摆幅。 因此、问题是、如果只有 Vcc=+-2.5V 电源、OPA1633将达到哪个输出电压摆幅。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burkhard:

    我能够浏览此器件的一些数据、而且在5V 电源下、此器件的性能优于30V 时的额定性能。 虽然性能略好、但由于工艺不同、我们始终建议留出一些裕度、因此在5V 配置中使用30V 规格将是理想之选。

    此致、

    伊格纳西奥